This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS10.0/CC1352R:无法在 CCS10.0及以下版本中打开 Resource Explorer

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909130/ccs-cc1352r-cannot-open-resource-explorer-in-ccs10-0-and-below-anymore

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 Ubuntu 18.04 LTS 下使用 CCS 9.3、并且在每个新版本中、我都可以在不出现任何问题的情况下查看 Resource Explorer。 然后,几个月以来,我就没有关系了。 之后、我将 Ubuntu 更新为20.04 LTS、今天我注意到、我新安装的 CCS10.0不会随旧版本加载 Resource Explorer。 我应该怎么做?


提前感谢

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细信息:

    无法创建零件的控件

    com.teamdev.jxbrowser.chromium.swing.BrowserView 上的 java.lang.NullPointerException。 (sourcefile:61)
    、网址为 com.ti.chromium.browser.JxBrowser。 (JxBrowser.Java:298)
    、网址为 com.ti.chromium.browser.ChromiumBrowserContributor.createBrowser(ChromiumBrowserContributor.java:40)
    、网址为 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.Java:95)
    、网址为 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.Java:85)
    、网址为 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.Java:73)
    位于 com.ti.browser.TIBrowserFactory.createBrowser(TIBrowserFactory.java:34
    
    
    
    
    
    
    org.eclipse.ui.part.MultiPageEditorPart.setActivePage(MultiPageEditorPart.java:1034
    
    
    org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:154
    
    
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)位于 com.ti.rex.ccspugin.editor.editor.ResourceExplorerPage.createBrowser (ResourceExplorerPage.java:214)位于 com.ti.rex.ccspugin.editor.editor.edg.crement.ex.createForms.createForms.crement.createForms.org.crement.createFormat.java.ed.emp.g.fore.t.emp.g.emp.g.emp.g.fore.t.emp.mfore.com.emp.mfore.com.fore.com.fore.com.fore.com.fore.org.emp.mfore.com.emp.mfore.com.emp.mfore.com.fore.com.fore.com.forb.fore.com.fore.com.fore.com.fore.com.fore.com.fore.com.forb.forbp.mfore.com.fore.com.fore.com.fore.com.fore.com.fore.com.fore.com.fore.com.fore.com. org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:361 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityEditor.createPartControl(CompatibilityEditor.java:96 org.eclipse.ui.forms.editor.FormEditor.setActivePage(FormEditor.java:617
    
    
    java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498
    )
    
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:967) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43
    
    
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:331) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:1002
    
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
    
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:139 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:408) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
    
    
    org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45) org.eclipse.e4.contextInvertionFactory.make (ContextInjectionFactory:Java:202) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1002 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:662 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733
    
    
    org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38))上的上的上的 Renderlipse.ui.contextiner.prise.t.maker.t.jacker.jacker.trackers.org.ember.ipers.jacker.ipers.org.ipers.jacker.ipers.ipers.org.t.ember.ipers.ipers.jackers.ember.ipers.t.ember.ja.t.ember.ember.ember.ember.t.jackers.ember.ember.ipt.ember.ember.ember.ember.jackers.ember.ember.jackers.t.ipt.ember.ember.ember.ember.ember.ember.ember.ember.jackers.jackers.ember.
    
    org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)
    上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:5786)
    位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219
    )
    位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
    位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
    位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
    位于 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
    位于 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
    位于
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.bringToTop(PartServiceImpl.java:404)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)位于 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.showElementInWindow(ModelServiceImpl.java:661 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)位于 org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElement(ElementContainerImpl.java:188)
    
    
    
    位于 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.delegateBringToTop(PartServiceImpl.java:790)位于 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)位于 org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElementGen(ElementContainerImpl.java:170) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3207)位于 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38 (swipse.while Indicator (org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.bringToTop(ModelServiceImpl.java:625)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1239。
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3063
    上的 com.ti.rex.ccspugin.ResourceExplorerOpener.openEditor (ResourceExplorerOpener.Java:51)
    at com.ti.rex.ccspugin.OpenExplorerHandlerexec.execute (OpenExplorerHandler.Java:105
    ) at com.ti.rex.rex.ccugin.ccspugin.OpenExplorerHandlerHandlerHandler.exec.exec.execute (org.eclipse.ui.internal.handlers.HandlerProxy.execute(HandlerProxy.java:283) at
    org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1423 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338
    
    
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252) org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4935) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049) org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5676) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155) org.eclipse.e1.ui.edfed.Contributions.swt.HandlededitItem.executeWorkbench.Workbenchited.(HandledContributionItem.Java.438:449) at
    org.eclipse.ed.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 ()))
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)
    位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154)
    at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150
    )位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203
    )
    位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)
    位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
    位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
    位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)位于
    
    
    java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)
    位于 org.eclipse.equinox.Main.basicRun (
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43: 

    提前感谢

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolay、

    请参阅以下有关缺少依赖项的文章:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/893060/3303666#3303666

    谢谢

    Ki