This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:连接 GUI 和 TMS320F28027F

Guru**** 2529090 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/908860/ccs-tms320f28027f-interfacing-gui-and-tms320f28027f

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

Hallo

到目前为止、我使用 XDS 来连接320F28027F、以便与 InstaSPIN GUI 进行通信。还有一种方法是使用 RS232接口而不是 XDS。 您是否有相关的应用手册?

此致 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、InstaSPIN GUI 仅支持 XDS-JTAG、不支持其他接口。

    如果您想在项目中添加用于通信功能的 SCI 接口、但不是用于 InstaSPIN GUI、请参阅以下文档。

    motorware_hal_tutorial.pdf、网址为"\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\Tutorials"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我的想法是修改与 MSP430类似的 InstaSPIN GUI -有办法吗?

    此致

    Thomas