This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:需要将 Arduino 项目/文件导入到 CC3220MODA 的 CCS 项目中

Guru**** 2536080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/908000/ccs-cc3220moda-need-to-import-arduino-project-files-to-ccs-project-for-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: Energia

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们有一个面向 IR 远程项目的 Arduino 项目。 我们需要迁移到 TI CC3220MODA 以进行项目扩展、因为它使用 WiFi。

需要了解我们如何将 Arduino 项目导入 TI CCS 项目?

谢谢

Mt.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 不能导入 Arduino 项目。  我想您可以尝试将 Arduino 项目移植到 Energia。  https://energia.nu/

    https://forum.43oh.com/topic/7511-howto-porting-libraries-some-help-needed/

    然后、CCS 能够导入 Energia 项目。

    我将与 WiFi 团队一起查看在将 Arduino 迁移到 Energia 和移植到 CC3220方面是否有任何帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,约翰提出的步骤是唯一的办法。 我们不支持将 Arduino 迁移到 Energia。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。

    论坛链接讨论了内部 Arduino 库移植。 这很有用。

    Arduino 项目还使用 ESP8266 (Espressif)库。 您是否也可以帮助移植它?

    谢谢、此致、

    安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们希望使用 CC3220MODA 模块开发 IR Rx-TX 应用。

    如果我们可以在 CC3220中获取任何与 IR 相关的 SDK、即使这对于快速开发也很有用。

    谢谢、此致、

    安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们不能帮助移植 Arduino、但遗憾的是没有任何支持 IR 驱动程序的库。

    BR、

    Vince