This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:EnergyTrace 独立模式不能在 CCS 版本10.0.0.00010中启动 EnergyTrace 窗口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/908536/ccs-ccstudio-energytrace-stand-alone-mode-doesn-t-launch-energytrace-window-in-my-ccs-version-10-0-0-00010

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

当我在 CCS 版本:10.0.00010中测试 EnergyTrace 独立模式时、点击工具栏上的 EnergyTrace ICO 后 CCS 不会启动 EnergyTrace 窗口。 如何知道我的 CCS 中发生了什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yikai、

    这以前是 CCS 的早期版本之一中的一个错误、但我无法在 CCSv10.0.0中重现此错误。  

    话虽如此,我想知道是否会发生两件事:

    -自动检测探针无法正常工作。 您可以尝试更改 EnergyTrace 的默认探针-请查看 EnergyTrace 页面的设置部分、网址为:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_energytrace.html

    -工作区中仍然存在一些问题。 在这种情况下、您只需尝试查看该函数是否在其他工作区中工作、或尝试向 CCS 发出-clean 选项(CCS 用户指南第9.4节中提到的内容)。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html

    -可能有一个临时文件正在启动此文件。 找到目录%HOMEPATH%\.TI-trace 并擦除其内容(或重命名该目录)。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经尝试更改 EnergyTrace 的默认探针 -但它无法解决我的问题。 使用"-clean "无法解决问题。 我还尝试删除目录%HOSTH%\.TI-trace 下的所有内容、但问题仍然存在。 你有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yikai、

    此时、我无法找出根本原因。 最后一次尝试是:

    -删除%APPDATA%\Texas Instruments\CCS 中的 CCS 临时文件。 这是一个漫长的过程,但也许会有所帮助。

    -更新 TI 仿真器组件(今天下午发布了新版本)。 这可能有助于修复可能已损坏的一个或两个组件。  

    -如果任何操作都不能正常工作、恐怕最后一次尝试是完全重新安装 CCS。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试删除%APPDATA%\Texas Instruments\CCS 中的 CCS 临时文件并重新安装 CCS10。 两个都不起作用 太糟糕了...我还能做些什么来解决这个问题吗? 或者、您能告诉我何时可以获取 CCS 日志以澄清此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我重新安装 CCS 10并更新所有内容后、它最终会返回。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yikai、

    感谢您报告您的调查结果。 工具损坏以至于需要重新安装确实令人厌烦、但如果其中一个.jar 文件损坏、我可以看到这种情况。  

    遗憾的是、EnergyTrace 不会在引擎罩下生成任何调试日志-调试服务器未启动、因此不会创建其关联的日志。 捕获数据的一个很小的机会是工作区日志(在子目录.metadata 下)、但即使如此、我也怀疑 EnergyTrace 也不会对其产生影响。  

    此时、我只能监控这里的流量以跟踪类似的场景。

    给您带来的不便、我深表歉意、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、非常感谢您的帮助、希望您能找到一种方法来避免在以后的 CCS 版本上出现此问题。