请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC3220S工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的 TI:
对于 CC3220S 上的 LPDS 功能、我们在选择函数处应用 NULL 超时。
我的问题是如何中断选择功能?
在 PC Linux env 上、我们可以使用信号和管道中断选择功能、CC3220S 如何?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.