This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:GUI launcher.exe 未启动

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/907906/ccs-ek-tm4c123gxl-gui-launcher-exe-not-launching

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试为我的 GUI 创建一个应用。 我将 GUI 从 GUI Composer 导出为独立应用程序、并将其放入 GUI Composer Runtime 的根文件夹中。 但是、当我尝试单击"launcher.exe"时、不会发生任何情况。 我看到的只是 Windows 发出的病毒警告。

如何启动"launcher.exe"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题的常见原因是 guicomposer 文件夹的路径中有空白。 您的用户名中是否有空格? 请检查路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非打印字符是什么意思? 您能给我展示一个空白示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它基本上是一个空白区域。

    一个示例是用户名、如"我的姓名"。 "y"和"n"之间的字符是空白字符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行检查。 "launcher.exe"不打开是否有其他可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信还有其他可能的原因。 但"路径中的空白"是一个已确认的已知问题:

    http://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/884673/3275990#3275990

    请先检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了这个问题。