This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:Ubuntu 上的 CCS 10.0,如何将 Simplelink SDK 作为本地复制添加到项目配置中

Guru**** 2548480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/907629/ccs-simplelink-cc13x2-26x2-sdk-ccs-10-0-on-ubuntu-how-to-add-simplelink-sdk-as-a-local-repo-to-the-project-configurations

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已在 Ubuntu 计算机上安装 CCS 10。 我从  使用 CCS 中的默认变量"COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR_REPOS"的示例中获得了项目配置,我想将其更改为本地文件夹。 我该怎么做?

此致

圣阿斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此变量源自 SimpleLink SDK 安装目录(COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)。

    您可以从“项目属性”->“常规”->“产品”选项卡中检查项目使用的 SDK 版本并将其更改为不同的版本/路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AartiG:

              感谢您的回复。 我想删除此变量并为 SDK 添加我自己的路径。 我创建了一个引用我的项目文件夹的名为 SDK_PATH 的变量、并将其添加到 XDC 路径包存储库中并进行构建。 这是正确的方式吗?

    此致

    圣阿斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果  要向软件包 epos 添加其他路径、则创建新变量并将其添加到 XDC 路径软件包存储库中是可以的。 但是、由于 COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR 等变量可用于项目构建设置(如编译器包含路径、链接器路径等)、因此如果要调整 SDK 安装路径本身、 最好通过从我在上面的屏幕截图中显示的菜单中编辑 SDK 产品的路径来完成此操作。 这样、它也会传播到这些其他设置。