工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个项目可以编译为两个不同的 TMS570LS31 (34和37、但这并不重要)。 我已经成功完成了、编译并运行了代码等
我现在正在执行一些步骤、以便公司内的其他人可以轻松地使用该代码。 无论如何、我将从头开始执行签出、配置和编译步骤。
因此、我有两个调试配置、一个面向3137、另一个面向3134。 3137在构建时没有任何问题、但3134会为三个函数符号生成编译错误(未解析符号、链接错误#10234-D)。 这些函数是内联的。 我注意到、如果我删除内联符号、编译就会顺利完成。
问题是:我不想修改代码以进行编译(除了我以前在另一个工程中成功编译代码外)。
我看不到我的两个构建配置之间的明显差异(除了针对3137/3134 HAL 代码的某些定义和特定文件链接、这些代码在该错误中没有发挥作用)。
你知道我可以做些什么吗?
此致
Christophe