This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRA829V:LIN 通信

Guru**** 2554210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/907407/ccs-dra829v-lin-communication

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件:DRA829

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 DRA829的 LIN 通信有一些疑问:

DRA829的 UART 是否支持 LIN 模式? 图片来自 PROC084E2_SCH、其中显示了开发板上的 LIN 模块。 我看到它的外设电路是 LIN 收发器。 因此、我认为 DRA829具有 UART 到 LIN 的功能。

但当我阅读 DRA829的技术参考手册时、发现 UART 模块没有 LIN 模式、UART 的寄存器也与 LIN 协议有很大不同。 这是否意味着开发板上的 LIN 通信是通过软件仿真实现的?

由于 LIN 模块是在开发板上设计的、您以前是否曾调试过此函数? 您能否提供相应的代码?

希望很快收到您的回复

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁回声、

    正如在 TRM 中所写的那样、UART 模块不支持任何特定于 LIN 的功能、但是由于 LIN 被开发成在任何简单的 UART 上运行、我认为通过 DRA829 UART 和软件支持 LIN 没有问题。

    关于您的问题3. 我已经与 EVM 工程师进行了电话联系、希望很快就能得到解答。

    此致、

    STAN