请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829V 主题中讨论的其他器件:DRA829
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我对 DRA829的 LIN 通信有一些疑问:
DRA829的 UART 是否支持 LIN 模式? 图片来自 PROC084E2_SCH、其中显示了开发板上的 LIN 模块。 我看到它的外设电路是 LIN 收发器。 因此、我认为 DRA829具有 UART 到 LIN 的功能。
但当我阅读 DRA829的技术参考手册时、发现 UART 模块没有 LIN 模式、UART 的寄存器也与 LIN 协议有很大不同。 这是否意味着开发板上的 LIN 通信是通过软件仿真实现的?
由于 LIN 模块是在开发板上设计的、您以前是否曾调试过此函数? 您能否提供相应的代码?
希望很快收到您的回复
谢谢、此致。