This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:CCS 10崩溃很多。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/906719/ccs-tms320c6657-ccs-10-crashes-a-lot

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

7、8或9从未出现问题。  平均每天有10次崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CCS 中执行特定操作时、是否会发生崩溃? 或者它是随机的吗?  

    如果 CCS 在调试会话期间崩溃、则应存在一些崩溃转储文件。 请提供任何崩溃转储和 Eclipse 错误日志:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试器开始加载时、它总是发生在正确的位置。  例如、我将编译工程、然后它会提示"您正在调试的文件已被修改。  是否要重新加载此文件?"  我单击"OK"、然后几乎立即终止 CCS。  没有消息,所有窗口都只关闭。

    在我再次启动程序后、系统提示我发送崩溃日志。

    我使用的是 Blackhawk USB560V2系统跟踪仿真器。  它在7、8和9下是无可挑剔的。  10岁以下才开始这样做。  我有另一个运行 CCS 8的开发机器、它从未崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="lemmiwinks">调试器开始加载时、始终会发生正确的情况。  例如、我将编译工程、然后它会提示"您正在调试的文件已被修改。  是否要重新加载此文件?"  我单击"OK"、然后几乎立即终止 CCS。  没有消息,所有窗口都只关闭。

    啊,还可以。 在这种情况下应生成崩溃转储文件

    [报价 USER="lemmiwinks"]当我再次启动程序后出现提示时,我一直在发送崩溃日志。

    您能否将它们连接到此主题? 这将有助于我们更快地分析问题。

    如果问题能够以相当一致的方式重现、调试服务器日志也会非常有帮助。 默认情况下不启用它、因此您需要首先显式启用它:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#debug-server-logs

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、它今天的崩溃次数增加了几倍。  我会附加日志文件或通过电子邮件将其发送给其他人、但该文件为147 GB!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始调试服务器日志通常非常大、但147GB 特别大。 建议在预计问题发生之前启用日志记录、然后在发生后立即禁用日志记录。

    压缩时、原始日志的压缩效果非常好。 但在147GB 时、不确定是否可以将其压缩到合理的大小。