This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:CCS 3.3移至 CCS6

Guru**** 2526690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/906817/ccs-tms320f28335-ccs-3-3-move-to-ccs6

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队

我的客户正在使用 CCS 3.3。 在 CCS 3.3中没有错误。 现在、他们想要转到 CCS6。

但它们有许多误差、如下所示。 请帮助。

我将向您发送项目 rar 文件。 请尝试在 CCS 6中构建它、您会发现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    请给我发送项目。 如果您愿意、您可以通过私人消息发送它。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我通过 私人邮件将其发送给您。 请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过私人消息解决

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!