This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BOOSTXL-3PHGANINV:BOOSTXL-3PHGANINV + TMS320F28069M Launchpad

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/907261/compiler-boostxl-3phganinv-boostxl-3phganinv-tms320f28069m-launchpad

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069M

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我将 BOOSTXL-3phGaNInV 板与 TMS320F28069M Launchpad 配合使用。 我正在使用 CCS v6和 MATLAB 2017a (包括所有支持包)对设置进行编程。 我制作了一个简单的模型,用于向逆变器板提供 PWM 信号(使用 ePWM)。 我正在使用接头 J5/J7和 J6/J8。 此外、GPIO52可启用 PWM (低电平有效)。 通过检查逆变器板上的接头引脚 J2、我可以看到正在接收到电路板的 PWM 信号。 我的问题是 、当我测量输入直流端子(接头 J4)上的电压时、我看到电压大约为3V (未连接电源)。 如何解决此问题?

此外,我将 MCU 编程为从“闪存模式”运行,但每次断开设置时,我都必须再次构建模型。 这是正常吗?

P.S. 我的模型非常简单、只是 测试设置是否运行。   

还随附了设置的图像。

提前感谢。