This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:安装在 MacOS 上的 CCS 版本:10.0.00010的闪屏显示版本9而不是10

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/907152/ccs-ccstudio-splash-screen-for-ccs-version-10-0-0-00010-installed-on-macos-shows-version-9-instead-of-10

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我刚刚在 MacOS 上安装了 CCS 版本:10.0.0.00010、启动后、图形闪屏中显示为版本9而不是版本10。

我的 Mac 中还安装了 CCS V8和 V9、但它们都位于不同的目录中。

"About Composer Studio"选项卡显示了正确的版本。  

我的 CCS 处于当前级别、我在安装后对其进行了更新。 更新时间是今天早些时候。

此致

Flavio