This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV8833C:Drv8833c 软件问题咨询

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/906539/compiler-drv8833c-drv8833c-software-problem-consultation

器件型号:DRV8833C

工具/软件:TI C/C++编译器

Changzhuo 是我们公司的 DLP 客户、拥有一个使用 TI 步进电机驱动 drv883c 的投影项目、该项目主要用于自动对焦。 需求相对简单。 电机以微动模式移动。 根据用户按键的正向或反向旋转、用户松开电机并将其停止

目前、客户已检查 TI 的产品信息、并对驱动器的步进控制有疑问。 另请咨询与 TI DLP 相关的 FAE、以帮助回答客户的问题。

客户应了解以下问题:

目前、客户使用纯 IO 控制、即 ain1、2 Bin1、2是 IO、希望使用8次触发控制、并想知道8次触发控制的序列图

以下图为例。 如果要实现连续正向旋转、只需输出 ain1 (1) ain2 (0) Bin1 (1)、BIN2 (0)

它也是控制模式、如下图所示。 状态1输出 ain1 (1) ain2 (0) Bin1 (1)、BIN2 (0) state 2 ain1 (1) ain2 (0) Bin1 (0)、BIN2 (1)周期切换

4。μ s 或其他、例如客户在互联网上查找的8次触发控制示例以及客户当前的写入方法

请帮助回答上述问题。 谢谢你

   我司一家DLP客户昌卓,有一个投影项目用到了TI的步进电机驱动DRV883C,主要用于自动调焦,需求比较简单,电机以点动方式运动,根据用户的按键正转或反转,用户松开电机停 μ A

目前客户查看了TI的产品资料,对驱动器的步距控制这方面存在疑问,还请TI DLP相关的FAE  帮忙支持解答一下客户疑问。μ A

客户主要要了解以下问题:μ A

  目前客户采用的是纯IO控制,即AIN12 BIN12为IO,想采用8拍控制,希望了解8拍控制的时序图

 

  以下图为例,如果要实现一直正转是否只要输出AIN11AIN2 (0) BIN1 (1)、BIN2 (0)即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、2018年、

    您能否提供用于8次触发控制的图形或表格? 原来的帖子中没有显示这些数字。

    如果可能、还请提供电机规格。