This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0332:没有与...关联的代码 加载的符号中

Guru**** 2768995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/905827/ccs-tms570ls0332-no-code-is-associated-with-in-any-loaded-symbols

器件型号:TMS570LS0332

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在将 CCS 版本9.3用于 TMS570LS0332。 我可以在某些项目文件中设置断点、但不能在所有文件中设置断点。 当我尝试设置断点时,Breakpoint Manager 会报告“No code is associated with…… 任何已加载符号中的第 xxx 行。 此外、该文件不会显示在模块视图中。 您能告诉我如何使断点正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    [引用用户="Alan Thieman"]“没有与...关联的代码 任何已加载符号中的第 xxx 行。 此外、该文件不会显示在模块视图中。 [/报价]

    该源文件未用于构建应用程序、或缺少该应用程序的调试符号信息。 modules 视图将显示调试符号中应用程序的所有源文件部分。

    您确定源文件确实是构建的一部分吗? 您是否在尝试调试该项目的同一台计算机上构建了该项目?  

    请注意、您仍然可以在程序地址设置断点。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Ki。 源文件是构建的一部分。 在模块视图中、源文件未列出。 该应用会编译并加载特定文件、但无法启用断点。 其他文件允许我设置断点。 我认为它确实缺少该文件的符号、那么我该如何修复它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布所有构建输出? 您可以复制粘贴到文本文件并将文本文件附加到此线程。 此外、请提及源文件的名称、以便我可以在您的构建输出中查找该文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    文件是 speedDetect.c. 我已附加构建 outpute2e.ti.com/.../4237.build.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    构建输出看起来正常。 您能否提供*。out 文件? 如果您不想将其发布在公共论坛上、请开始与我进行私人对话。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是.out 文件:   e2e.ti.com/.../1134.build.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您是对的、我在 模块视图中看不到引用的 speedDetect.c。 您能否确认 speedDetect.c 中定义的函数是否被实际调用? 函数名称是否出现在模块视图中?

    我生成了一个静态调用图、尽管我不知道 在 speedDetect.c 中定义了哪些函数

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/callgraph.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没有调用该函数。 我在这里进行了调用、生成了符号信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、这是有道理的。 感谢您的更新!