This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123FH6PM:如果使用"发布"模式、应用程序会崩溃

Guru**** 2972080 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123FH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/905516/ccs-tm4c123fh6pm-application-crashes-if-use-release-mode

器件型号:TM4C123FH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

目前、我使用 CCS 版本6.1.0为 TM4C123FH6PM MCU 编译代码。 在使用配置调试时、一切都按预期工作;但是、如果我将配置更改为发布以用于生产、那么我的应用代码将不再像在调试模式中那样正常工作。 我尝试完全按照调试模式设置项目属性、但结果仍然相同。 我已经查看并发现这是编译器问题、因为我使用的是编译器版本5.2.9。

最近、我下载了 CCS 9.0的更新版本、并尝试使用新的 CCS 编译工程、但由于错误#87而无法编译、即使我尝试将所有内容设置为与版本6.1.0中相同的内容。 我注意到的一件事是版本9.0中不存在 CG_TOOL_ROOT 变量。 我尝试创建它、但 CCS 不会使用它。

是否有任何文档或用户指南可帮助设置 CCS 以便我进行跟踪? 我不知道如何删除错误代码。 我认为这不是编译器错误代码、而是链接器错误代码、但不知道如何修复。

我们非常感谢您提出任何建议/建议。 提前感谢您、祝您愉快。

此致、

TLN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="TheLam Nguyen "]即使我尝试将所有内容设置为与版本6.1.0中相同,但却没有生成错误#87。

    您能否提供编译控制台中显示的完整错误消息?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您花时间回复我的帖子。 更新 Java 并重新启动计算机后,我现在能够重建项目而没有出现错误,这是非常令人尴尬的。 我还没有机会使用 Debug 或 Release 配置测试我的代码。 但至少我能够在没有任何错误的情况下构建项目。  

    谢谢、祝您周末愉快。

    此致、

    TLN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到这个构建现在成功了。 有时一个好的 ol 重启是解决方法:)

    感谢您的更新

    Ki