This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:CCS 版本:9.3.0.00012更新失败

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/905128/ccs-msp432p401r-ccs-version-9-3-0-00012-update-is-failing

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

可用更新:Marketplace Client 版本1.7.v20190521-1752 idorg.eclipse.epp.mpc.feature.group

"发生问题"'更新软件'遇到问题收集要安装的项目时出错。

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
未找到包含以下内容的存储库:OSGI.bundle、com.sun.JNA、4.5.1.v20190425-1842
未找到包含以下内容的存储库:OSGI.bundle、com.sun.jna.platform,4.5.1.v20190425-1842
未找到包含以下内容的存储库:OSGI.bundle、org.eclipse.EPP、MPC.core、1.7.v20190521-1752
未找到包含以下内容的存储库:OSGI.bundle、org.eclipse.EPP、MPC.core.win32、1.7.7.v20190521-1752
未找到包含以下内容的存储库:OSGi.bundle、org.eclipse.EPP、MPC.help.ui、1.7.v20190521-1752
未找到包含以下内容的存储库:OSGi.bundle、org.eclipse.EPP、MPC.ui、1.7.v20190521-1752
未找到包含以下内容的存储库:OSGi.bundle、org.eclipse.EPP、MPC.ui.CSS、1.7.v20190521-1752
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature、org.eclipse.epp.mpc、1.7.v20190521-1752

这种情况已经持续了数周。  如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    [报价用户="Mike Willey">可用更新:Marketplace Client 版本1.7.v20190521-1752 idorg.eclipse.epp.mpc.feature.group

    我看到 Eclipse Marketplace 出现更新失败。 此组件通常不会在 CCS 中更新。 您是否安装了可能已添加了一些其他 Eclipse 更新站点的任何第三方插件?

    有关更多详细信息、请参阅相关主题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/903801

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像是 eClox。  由于 TI 不支持添加适当的存储库、因此我只会学习忽略此更新请求、并可能偶尔重新安装 eclox。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后弄清楚如何真正解决这个问题。  在 CCS9中,转到帮助->Eclipse Marketplace...

    您将有机会升级 Eclipse Market Place、执行此操作并执行重新启动、一切都将与世界一致。