主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我们期待着产品线的固件更新路线图、该产品线使用基于 ARM Cortex-R5F 的微控制器 TMS57LC4357、并且正在评估我们更新 TI ARM 代码生成工具认证的时间表。
非常感谢 TI 最近发布了 ARM-CGT 的 v20.2.1.LTS 更新。 TI 的后续更新计划是什么?
ARM-CGT 存在一些特定的已知问题、我们非常希望得到解决:
CodeGen-4304 C++功能导致 ARM9上未对齐访问的运行时失败
这一问题对我们来说是非常困难的。 我的理解(请参阅 https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/832858中的讨论 )是正确编写的代码在运行时可能会遇到灾难性错误,并且没有关于哪些代码可能或夜间不容易受到攻击的指导-- 即使是对"C++"的引用也会产生误导、因为 C 代码也可能会发生这种情况。 我们唯一的补救办法是说"我们在内部测试期间没有看到过它、因此希望我们不会在现场看到它的发生"、这是在支持可能造成人身伤害的安全相关产品时需要采取的一个艰难的立场。
CodeGen-662 双常量错误地转换为浮点更改会产生轻微的结果
我明白这个问题的实际"物理"(也就是"物理")影响很可能很小。 但是、我希望您能够理解、在发布固件时为缓解此问题所付出的努力非常大!
实际上、我们需要检查整个固件中双精度数学的每种用法、包括任何第三方代码(包括 TI 提供的 HALCoGen 或其他代码)的用法、并确定是否、尽管设计人员假定有意使用双精度计算来开始、 每个计算都是安全的、因为它 a)不需要真正使用双精度开始、或者 b)它不使用容易受到此问题影响的双精度字面量(可能是多个宏级别深)。
CodeGen-1059 编译器不尊重 C99指定初始化程序中的部分覆盖
同样、这对发布固件进行了重要分析。 虽然我们通常不会在初始化期间多次指定同一子对象、但在发布期间验证此操作需要付出大量努力。 (如果您知道任何包含此检查的静态分析工具、这将非常有帮助!)
TI 有哪些解决这些问题的计划? 在包含一个或多个此类问题修复的哪种时间表上、更新版本的前景如何?
在考虑我们自己的路线图时、您可以提供的任何信息都将对我们非常有帮助。
-thx