请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1843 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI
TI 是否有计划 发布适用于 TI 毫米波雷达芯片的定制天线与雷达参数调优指南?
该器件是雷达产品 在最终阶段大规模生产的关键。 也许 IC 设计公司只关注芯片功能。
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI
TI 是否有计划 发布适用于 TI 毫米波雷达芯片的定制天线与雷达参数调优指南?
该器件是雷达产品 在最终阶段大规模生产的关键。 也许 IC 设计公司只关注芯片功能。
BR
您好!
请进一步详细说明您的请求。 天线定制 通常由 OEM 完成、
但是、您可以参考下面的线程获取一些指针、了解如何在嵌入式框架中完成到达角处理(使用硬件加速器和 DSP)
您可以将其引用为低于线程。 SDK 文档提供了有关这方面的全面文档。
http://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/893446/3317946#3317946
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.