This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:SDK

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/905893/ccs-cc1350-sdk

器件型号:CC1350
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我是 TI RTOS 的初学者。 我有 cc1350 Launchpad、我想开始学习。 我已从 Resource Explorer 下载 SDK。 我想知道 simplelink cc1350 SDK 和用于 cc2650的 TI RTOS 在软件上的区别。 因为这两个示例都包含不同程序的相同示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1350

    工具/软件:Code Composer Studio

    我是 TI RTOS 的初学者。 我有 cc1350 Launchpad、我想开始学习。 我已从 Resource Explorer 下载 SDK。 同一示例有不同的程序。 我想知道软件上 simplelink cc1350 SDK 和用于 cc2650的 TI RTOS 之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2650和 CC1350是两种不同的器件。 我将让您在 TI.com 上查看他们各自的产品页面、以了解更多详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

    在这种情况下、由于 CC1350器件是 SimpleLink SDK 的一部分、而 CC2650不是 SimpleLink SDK 的一部分、因此存在很多差异。 如果您使用的是 CC1350、则应坚持使用 simplelink_cc13x0_sdk_*** SDK。

    我建议查看 SimpleLink Acadamy 模块、以了解如何使用这些器件:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACWKlMgmt3t0rDA6.a7c8Q__eCfARaV__LATEST