This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR2310:如何使用 CCS 编写程序文件

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/905629/compiler-msp430fr2310-how-to-write-program-file-with-ccs

器件型号:MSP430FR2310
主题中讨论的其他器件:MSP-FETUNIFLASH

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我使用 CCS 将 MSP430程序写入 CPU。 通过编译创建哪个文件?

我想从我们公司发送一个数据文件、并让客户在 CPU 中写入该文件。

我想保留源文件(**. c)机密、因此我不想将其发送给客户。

我应该向客户发送哪一个编译文件?

请告诉我如何使用 CCS (MSP-FET)写入 CPU。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 用户指南的第6.2.1.2.3节显示了构建文件的过程

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html

    作为构建输出的文件是"Executable file (.out)"。  

    但是、为了保持最保密、您可以将其转换为不包含任何调试信息的格式之一(.bin、.hex)。 有关这方面的详细信息、请参阅上述用户指南的第6.1.3.4节。  

    您必须定义在客户系统中写入此文件的方法、可以是通过 MSP-FET 调试探针、串行端口(BSL)、闪存器工具或您认为更方便的其他方法。  

    通过 MSP-FET 将文件写入器件的方法可以使用 Uniflash (A Flasher)或 Code Composer Studio (完整的开发环境)、而 BSL 参考可以在下面的应用手册中找到。

    http://www.ti.com/tool/MSPBSL

    无论选择哪种方法、正确保护和强化此过程的实现完全取决于您。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔