This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:C66;DSP;

Guru**** 2524300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/904864/ccs-am5728-c66-dsp

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

如何通过 编译选项关闭 SPLOOP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您是要询问编译器需要哪些编译器选项才能生成软件流水线循环。  此类循环通过 SPLOOP 指令实现。

    使用选项--opt_level=2或更高版本进行编译时,编译器会生成软件流水线循环。  有关更多相关信息、请参阅文章 TI 编译器演示文稿中的 C6000优化演示文稿。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但是

    我的请求不够清晰。 我是说编译器选项可以关闭 SPLOOP、以便在 SPLOOP 之前查看汇编代码、 从而对比和 分析其性能改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像实验一样、使用选项 --disable_software_pipeline。  请勿在量产构建中使用此选项。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我得到的 SPLOOP 来自 硬件支持,我的意思是只关闭 SPLOOP 而不关闭 software_pipeline,以便我可以分析  基于 software_pipeline 的 SPLOOP 和不基于 software_pipeline 的 SPLOOP 之间的性能改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Pengfei jin"]我是说只关闭 SPLOOP,而不关闭 software_pipeline

    遗憾的是、没有具有此效果的编译器选项。

    谢谢、此致、

    乔治