This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:GUI Composer 加载时间很长、加载后不会显示任何项目

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/904767/ccs-ek-tm4c123gxl-gui-composer-taking-long-time-to-load-and-none-of-my-projects-appear-once-it-loads

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

今天我注意到、当我尝试打开 GUI Composer 时、首先需要很长时间才能打开。 其次、当它最终打开时、它看起来好像我的项目都不可见。 "文件"部分只显示为空白。

随附了 GUI Composer 的屏幕截图。

如何恢复项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究、并将在我们获得更多信息后尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请尽快告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user6289517、

    您能否尝试打开您的 GUI Composer 工作区、并告知我们是否仍有任何问题。  

    谢谢你。  

    Dobrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信它现在正在工作。 我可以打开 GUI Composer 并查看我的所有项目。