This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 10软件更新问题

Guru**** 2309090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/903801/ccs-ccs-10-s-w-update-issue

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已在 Win10Pro x64计算机上安装 CCS v10。 在 CCS 启动时、建议更新 Eclipce marketplace 客户端软件、我同意。 在出现该错误消息后:

我曾看到过有关 TI 园区代理设置的其他主题,但我的情况有所不同,我在家办公,是的,被锁定了,我的网络没有这样的代理基础结构。 如果这很重要、我可以在网络连接页面上看到以下内容:

请建议如何解决该问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否按照以下链接中所述尝试刷新 P2缓存?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#updates-fail-with-no-repository-found-or-connection-reset-or-artifact-for-binary-not-available-errors

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    忘记了这个技巧、现在就执行了、但它没有帮助。 在下次 CCS 启动时删除缓存后、我被告知要安装更新、但更新再次失败

    收集要安装的项目
    时出现错误会话上下文:(profile=EPP、package.cpp、phase = org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、operation=、action=)。
    未找到包含以下内容的存储库:OSGi.bundle、org.eclipse.epp.mPC.core、1.8.2.v20200210-1402
    未找到包含以下内容的存储库:OSGi.bundle、org.eclipse.epp.mPC.core.org.win32.1.2.v20200210-1402
    未找到包含 OSGI.2.org.eclipse.2.org.org.eclipse.org.2002.org.org.2002.org.eclipse.org.2002.org.org.2002.org.un.org
    、v2002.org.eclipse.2002.org.2002.org.eclipse.2002.org.org.org.2002.une.bund.2002.une.bund.eclipse.2002.org.2002.une.g.org.2002.org.2002.org.2002.org.eclipe.
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="rlagic"]我被邀请安装更新,但它再次失败,并使用

    Eclipse Marketplace 更新失败了、对吗? Eclipse Marketplace 在更新尝试之前是否正常工作?

    我从未收到更新 Eclipse Marketplace 的提示。 我想知道为什么这会在您的环境中显示为一个选项。  

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、Eclipse Marketplace 客户端更新失败。 我没有具体的理由来处理它。 在我身边、我只需进行更新即可。

    也许我的设置与 Clean One 的唯一区别是我安装了 Eclox 插件。 为此、我使用了"安装新软件"选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="rlagic">我的设置可能与纯净设置的唯一区别是我安装了 Eclox 插件。 我正在为此使用"安装新软件"选项。[/quot]

    我怀疑插件添加了一些标准 Eclipse 更新站点并触发了 Eclipse 市场更新。 感谢您提供的更多信息、这非常有帮助。 我将了解我是否可以获得有关该错误的更多详细信息以及是否有权变措施/补救措施

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ki"]我怀疑插件添加了一些标准 Eclipse 更新站点并触发了 Eclipse 市场更新。

    在与工程部门进行了一些讨论之后、情况似乎就是这样。 问题是 CCS 默认不启用常用 Eclipse 更新站点。 EClox 插件可能添加了一些触发 Eclipse Marketplace 更新的内容、但并非全部。 Marketplace 更新可能与这些其他更新站点有一些相关性。 一个选项是手动添加/启用这些库存 Eclipse 站点。 但这不是一个受支持(测试)的环境。 最好只是忽略 Eclipse Marketplace 更新(并且删除一些触发 Marketplace 更新通知的更新站点)

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 到目前为止、受影响的功能并不限制我的货叉。 只是我喜欢在 CCS 内触发氧发生器、这就是安装 Eclox 的原因。 除了烦恼之外、它不会给我带来其他麻烦。 让我确认我可以在 CCS 相关更新可用后安装这些更新。 也许该线程可能在这段时间内不会打开、因此我下次会使用后续操作。

    谢谢