This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H12:对于大文件、无法在 CCS 调试中使用 Load Memory 选项

Guru**** 2536210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/903831/ccs-66ak2h12-unable-to-use-load-memory-option-in-ccs-debug-for-a-big-file

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个定制板、其中以太网有一些问题、因此我想使用 CCS 加载存储器选项来加载引导文件、内核和 DTB。

在我的定制板上尝试之前、我在 K2hk EVM 中尝试过。

我使用 CCS 加载存储器选项将引导文件加载到片上 RAM (MSMC)中、并将内核和文件系统加载到 DDR 存储器中

Uboot.bin - 350 KB

Skern.bin - 23 KB

Linux 内核镜像- 4MB

Linux DTB 文件- 200 KB

Rootfile 系统- 255 MB


我能够在 MSMC RAM 中加载 Uboot.bin、Skern.bin

然后、我能够在 DDR 存储器中加载 Linux 内核映像、DTB。

但是、当我尝试加载 RootfileSystem 时、它的大小为255MB。 存储器加载在60%(大约150 MB)后停止。

然后、它会自动重新启动加载第二次。 其中它仅加载33%。 然后它停止加载。

我使用 Blackhawk XDS560V2仿真器和 CCS6.1版本。

K2HK EVM 具有2GB 的 DDR3内存。

CCS 中的存储器加载选项是否存在一些大小限制? 如果是,在哪里更改?

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="KPM"]

    但是、当我尝试加载 RootfileSystem 时、它的大小为255MB。 存储器加载在60%(大约150 MB)后停止。

    然后、它会自动重新启动加载第二次。 其中它仅加载33%。 然后它停止加载。

    [/报价]

    加载操作是否显示为挂起? 或者加载对话框是否会在达到33%后消失? 如果是后者、您能否检查负载是否确实成功?

    [引用 USER="KPM] CCS 中的存储器加载选项是否存在一些大小限制? 如果是,在哪里更改它?

    不应该存在。 但是、255MB 非常大、我希望它需要相当长的时间、即使对于 XDS560v2也是如此。 至少几分钟。

    [引用 user="KPM"]我使用 Blackhawk XDS560V2仿真器和 CCS6.1版本。[/quot]

    您使用的是非常旧(不受支持)的 CCS 版本。 如果可能、我建议更新您的 CCS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 正如您所说的、文件已完全加载。 我能够运行内核。

    谢谢你。

    此致、

    Kp