This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:无法将"编译工作集"放在键或图标上?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/904122/ccs-simplelink-cc13x2-26x2-sdk-not-possible-to-put-build-working-set-on-a-key-or-icon

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 Code Composer Studio 有些陌生。 对我来说、这似乎是一种使用"工作集"的良好方法。 我可以将多个项目包含到工作区中、并使用一个工作集进行选择、应构建哪个项目。

但似乎无法将命令"构建工作集"放在某个工具栏中图标的键上。 我始终必须选择 Project 菜单、其中有 Build working Set、然后选择所选工作集。  这是点击一下。 最好将此命令放在功能键或/和可放入工具栏的图标项上。

或者是否还有其他可能以某种方式将工程标识为"活动工程"、以便无论 Project Explorer 中当前选择了哪个项目、都可以编译该工程?

提前感谢

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、

    无法设置用于构建特定工作集的键盘快捷方式、因为这是一个动态列表。

    这里我有一个工作集、但单个用户可以有任意数量的工作集。  显示工作集的子菜单是根据您的工作区动态创建的。  快捷方式不适用于动态创建的菜单项。

    有一种方法可以通过短切来构建您构建的最后一个工作集。  您可以在此处进行设置:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的回复太晚了。 但这是一个很好的反应、为我提供了我想要的。

    谢谢

    Erwin