工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 v7.3中使用 JavaScript 运行各种 CCS 命令 、但在尝试在 GIT 源修订版支持的项目上执行这些命令时、我有超时的时间。 一个特定的示例是尝试编写 cleanProject()命令的脚本。 它执行清理项目、但脚本命令无法正确返回、并且超时:
JS:>cleanProject (">项目名称)
等待条件超时。 (C:\ti\ccsv7\eclipse\configuration\org.eclipse.OSGi\401\0\.cp\resources\javascript:js#33)
引用此线程、在 GIT 中的项目名称之前放置">>"解决了类似的问题(对我而言、之前的项目是这样)。
但这一次、命令在没有超时的情况下永远不会返回。
在将项目放入 GIT 之前、此命令和其他命令没有超时。
此外、无论我尝试将哪个超时周期设置为超时周期、该超时周期似乎都很长。 您能告诉我缩短超时时间的尝试有什么问题吗? 无论我使用什么值、脚本超时仍然相同(长)。
JS:>脚本= ScriptingEnvironment.instance ()
JS:> script.setScriptTimeout (3000)
(超时比指示的3秒长得多)。
请告知、
Robert