This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3120MOD:CC3120MOD

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC1352R, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/904396/ccs-cc3120mod-cc3120mod

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC1352R、

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

问题出在 使用 驱动程序中的函数时 CC3120驱动程序移植。 例如,应使用的第一个函数 sl_Start(;)。

CC3120MOD 通过 CC1352R 与 SPI 相连

代码为:

#include
#include

#include
#include

_i16角色;

角色= sl_Start (NULL、NULL、NULL);

错误:  

说明资源路径位置类型
#148声明与"已签名的短角色"(在第43行声明)不兼容 WiFi_Module.c /Mandown CC1352R1_Nortos_CCS 第45行 C/C++问题

此致、

Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将自己的文件用于 WiFi 功能。

    代码如下:

    /***** 包括***** /
    #include


    #include
    //#include

    #include
    //#include
    //#include
    //#include
    //#include
    //#include
    //#include
    //#include
    //#include
    //#include
    //#include
    //#include
    //#include

    void wifiStart (void)
    {
    _i16角色;

    角色= sl_Start (NULL、NULL、NULL);

    如果(角色< 0)
    {
    while (1);
    }
    }

    当我从主文件中调用函数 wifiStart(void)时,出现错误:

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;“.......... "未构建

    链接器似乎无法从 WiFi SDK 插件中找到函数。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为您的问题已在其他主题中得到支持。

    BR、

    Kobi