This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F1101:MSP430F5171

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/903647/ccs-msp430f1101-msp430f5171

器件型号:MSP430F1101

工具/软件:Code Composer Studio

我已在 PC 上安装了 CCS 10.0.0版、所有版本都能正常工作(与之前的版本一样)

安装在另一台 PC 上(版本9)、当我编译时、我收到此错误:

在路径中找不到程序"make"

我该怎么做?

我当然已卸装并重新安装。

2台 PC 中的设置是相同的。

此致、Enzo Ternavasio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Enzo Ternavasio"]未在路径中找到程序"make"

    您能否在工程属性中公开高级设置并确保使用默认编译命令、如下所示?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

     我将构建命令设置为您发布的命令(它是"make")、但它拒绝-k -j 8

    现在、我得到以下错误:

    无法打开源文件"intrinsics.h"

    gmake:[AD_ISR.obj]错误1

    AD_ISR 是一个例程

    先前安装的版本9说明它已被卸载,但它始终显示

    在 Windows10程序列表和版本10中处于活动状态。 这些问题在这些年中从未出现过

    解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Enzo Ternavasio"] 我将构建命令设置为您发布的命令(它是"make"),但拒绝-k -j 8

    j 选项会因主机 CPU 具有的内核数而异。

    Enzo Ternavasio 说:
    无法打开源文件"intrinsics.h"

    检查是否在编译器选项中包含文件搜索路径。 确保头文件的路径在此处。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    是的、未在编译选项中选择包含路径。

    现在、它编译时没有错误。

    谢谢、此致、Enzo Ternavasio。