This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/903183/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是德国卡塞尔大学的博士候选人。 我们购买了大约10块 C2000-TMS320F28379D Launchpad XL 电路板。 大多数 ADC 都有问题、因为它们会严重失真、我们从 ADC 读取的电流值更高、并且会出现振荡。 我们还测试了 F28335、与379D 相比、它的工作效果更好。

让我在我的问题上补充一点。 我们有一个嵌入式编码器、Matlab / Simulink 正在生成 C 代码。 因为我们有适用于379D 的 Simulink 模型。 我认为这可能是 ADC 的问题、我不确定。 不涉及 CCS。  
如果你能帮助我们,我将不胜感激。  
谢谢您的期待。  
此致
Ahmad Ali Nazeri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    您使用的是16位差动信号还是12位单端信号?

    ADC 驱动器的阻抗是多少?  ADC 输入引脚上是否有任何 R-C? ADC S+H 窗口持续时间是多少?  根据 TRM "选择采集窗口持续时间"部分中的公式、此时间是否足够长?

    系统时钟是200MHz 还是更低?  ADCCLK 是50MHz 还是更低?  

    您可能希望使用 CCS 在 C2000ware 中尝试其中一个包含的 ADC 示例;如果它正常工作、则可以将 Matlab 的软件问题缩小到范围、否则硬件/设置问题可能更有可能。