This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CP15

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP5910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/903925/ccs-cp15

Thread 中讨论的其他器件:OMAP5910

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 OMAP5910电路板。  使用似乎工作正常的 sd5912OSN.GEL 文件。  我在编辑物理内存时遇到问题、似乎无法将其从监控器模式中退出。  我想知道一些人是否可以给我一些有关如何编辑 GEL 文件的指示、以便让我能够访问 cp15权限或更改为完全访问模式以编辑存储器。  我使用的是 CCS 3.3。  谢谢你。

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喷头、  

    我们不再为该器件提供支持、因此我在这方面的行动非常有限。  

    CP15寄存器未进行存储器映射、因此 GEL 无法将其映射到存储器区域以方便访问、CCSv3.3没有开放架构、因此对这些内核寄存器的访问可能仅限于 ARM9器件驱动程序二进制代码。

    您可能会创建一个汇编示例程序来读取这些寄存器的内容、并查看您是否可以实现所需的功能。 `如何实现这一目的的详细信息、您需要查阅 ARM Ltd.文档、该文档涵盖 ARM9架构-通常为程序员模型手册。  

    不幸的是,这是我目前能够做的事情的延伸。 抱歉。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔