This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:ccs9完全免费

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/903951/ccs-is-ccs9-completely-free

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

ccs9是否完全免费、是否有任何使用限制?tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是免费的。  不收取许可费。  它仅限于与 TI 器件配合使用。  以下是完整的许可条款。

    此致、

    John

    技术软件公开可用


    版权所有(c) 2016德州仪器(TI)公司

    保留所有权利、此处未授予。

    有限许可协议。

    本有限许可协议(以下简称"协议")是您(个人或实体)与德州仪器(TI)公司(以下简称"TI")之间的法律协议。 "软件"包含以下材料:(a)软件清单中指定为 TI 专有软件程序的材料(受此处条款约束)、以及与这些程序相关的任何"在线"或电子文档或其中任何部分("许可材料")、 和(b)在软件清单或其任何部分("公共软件")中被标识为开源材料或第三方专有软件的材料。 为明确起见、您对许可材料的使用受本协议中所含许可条款的约束、而您对公共软件的使用受适用软件清单中指定的单独许可条款的约束、并且/或者这些许可条款与适用的材料一起确定或包含。 本协议不会限制您根据任何适用的公共软件许可协议的许可条款享有的权利、也不会授予您取代任何适用的公共软件许可协议的许可条款的权利。 安装、复制或以其他方式使用许可材料即表示您同意遵守本协议的条款。 如果您选择不接受或不同意这些条款、请勿下载或安装许可材料。

    TI 特此授予您在全球范围内免专利费的非独占性许可、这些许可归 TI 所有或以后拥有或控制、用于制作、制作、使用、进口、要约出售和出售("利用")许可材料。 对于上述专利许可、仅在仅使用许可材料所必需的任何此类专利的范围内授予此类许可。 专利许可不适用于包含许可材料的任何组合、但与 TI 制造的或为 TI 制造的器件(以下简称"TI 器件")的组合除外。 本协议下不许可硬件专利。

    重新分发必须保留现有的版权声明、并在随分发提供的文档和/或其他材料中复制本有限许可(包括上述版权声明和免责声明以及(如果适用)源代码许可限制)。

    如果满足以下条件、则允许以二进制形式重新分发和使用、无需修改:

    *对于以二进制形式提供的任何软件、不允许进行反向工程、反编译或反汇编。

    * TI 仅许可对 TI 器件进行任何重新分发和使用。

    * TI 没有义务向您提供获得许可并以目标代码提供给您的软件的源代码。

    如果向您提供了软件源代码、只要满足以下条件、就允许修改和重新分发源代码:

    *对源代码的任何重新分发和使用、包括由此产生的任何衍生作品、TI 许可仅用于 TI 器件。

    *对从源代码编译的任何目标代码以及由此产生的任何衍生作品的任何再分发和使用、TI 许可仅适用于 TI 器件。

    未经事先书面许可、不得使用德州仪器公司的名称及其供应商的名称来认可或推广从本软件派生的产品。

    免责声明。

    本软件由 TI 和 TI 许可人"按原样"提供、不承担任何明示或暗示的保证、包括但不限于对适销性和在特定用途方面的适用性的暗示保证。 在任何情况下、TI 和 TI 的许可证颁发者都不对任何直接、间接、偶然、特殊、模范、 或相应的损害(包括但不限于采购替代产品或服务;丧失使用、数据或利润; 或业务中断)、但出于任何责任理论、无论是在合同中、严格责任还是在使用本软件时以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或其他原因)、即使被告知存在此类损坏的可能性。