This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:尝试在 CCS V10中找到"运行->时钟->启用"

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/903400/ccs-msp430fr5969-trying-to-locate-run---clock---enable-in-ccs-v10

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在关注针对 CSS 的 MSP430入门教程(在 V9下编写)、有一个步骤告诉我 通过转至 Run →Clock→Enable 菜单来启用时钟。

它甚至包括有关如何执行此操作的屏幕截图。  遗憾的是、我在 V10安装下看不到"Run"下拉菜单。  是否已将其移动到其他地方、我搜索过但找不到它。

感谢您的任何指导!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    它应该仍然位于同一个位置。  它在我的 CCSv10安装中。  您能向我展示 CCS 的右上角吗?  我想知道 CCS 是否处于错误的"透视"状态。  透视图控制菜单、工具栏按钮...

    通常、CCS 应处于"CCS Edit"视图或"CCS Debug"视图中。  由于您处于调试会话中、右侧的调试会话应该具有小灰阶立方体的绿色虫子。  启动调试会话时、CCS 将自动切换到 CCS Debug 透视图。  当您停止调试时、它应该切换回 CCS Edit 透视图。  两者都有运行菜单(在 CCS 编辑视图中、菜单上的项目较少)。

    如果您不在 CCS Debug 指定范围内、请尝试单击该图标、并在其上添加+。  将打开一个对话框、让您选择透视图。  选择 CCS Debug One。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的回答!  我继续使用我的设置、发现这是一个非常简单的修复方法。  在 CCS V10的"Getting Started"选项卡中、有一个选项可在"Simple Mode"(简单模式)下运行(建议 LaunchPad 用户使用、我就是这样)。  当您为此选项选择"是"时、"运行"菜单将隐藏、但当您选择"否"时、您实际上会看到"运行"->"时钟"->"启用"下拉菜单选项集。

    此致、

    Scott