This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:将 iostream 与 Code Composer Studio 结合使用

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/903284/ccs-tm4c123gh6pm-using-iostream-with-code-composer-studio

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

我已经完成了一个简单的程序来测试 c++、并将 code composer 显示到控制台。 起初无法使用 printf 进行显示、但通过增加堆栈和堆大小来解决该问题。 将文件名更改为 cpp,并尝试添加类,并尝试显示 bool 的值。 能够使它与 printf 一起使用、但通过 cout 它会进行编译、但在运行时、我收到一条错误消息、指出找不到 ostream。

无法在"/tmp/scratch/jenkins-cvs/workspace/BuildAndValidate_Worker/build/arm/product/linux/lib-internal/src/libcxx/ostream "中找到源文件

在 include 文件夹的 libcxx 文件夹中、有一个 ostream 文件。

#include 
#include 
#include 
include "controlleur.cpp"
#include "stdio.h"


void main (void)
{
volatile uint32_t ui32Loop;

控制控制;
易失性 bool test2;
printf ("%d\n"、controlleur.getstate());
std::cout << controlleur.getstate();}




谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用类似(std::cout <<"test"<< std:endl;)的文本、则 cout 起作用、但如果它是变量、则不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Mathieu Sauvageau"]我已经完成了一个简单的程序来使用 code composer测试 c++

    请按照文章 共享工程中的说明将此 CCS 工程放入 zip 文件中、然后将该 zip 文件附加到下一篇文章中。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加 zip 文件、然后按照指南添加链接资源。 我希望它能在 you.e2e.ti.com/.../6175.test.zip 上运行

    编辑:代码运行正常,但如果要显示的文本 是变量,则无法使用调试器逐行执行代码?

    编辑2:发现错误的原因是优化。 关闭优化后、一切都按预期工作。

    谢谢