This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:初始化仿真器时出错

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/902333/ccs-launchxl-f280049c-error-initializing-emulator

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8320RS

工具/软件:Code Composer Studio

团队、  

我的客户遇到调试器问题:

我在 LaunchXL-F280049C 上遇到调试器问题。 它在 BoostXL-DRV8320RS 未插入时工作。 在我插入 BoostXL-DRV8320RS 之后,它没有。 我得到此错误:

我的 CCS 版本是9.3.0.00012。 即使我拔下 BoostXL-DRV8320RS、我仍然会收到此错误、直到我重新启动 CCS。

非常感谢您的反馈。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的问题的其他信息。 我运行了该实用程序:

    C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2015 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x0451 PID:0xbef3
    器件名称:XDS110嵌入了 CMSIS-DAP
    版本:3.0.11
    制造商:德州仪器(TI)
    序列号:CL491035
    模式:运行时

    找到1个器件。

    此外、当我安装/移除 BoostXL-DRV8320RS 板时、我还移除/安装了 J1-J3。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、Viktorija、  

    感谢您提供详细信息。 错误260表示主机无法与探测器通信、这通常是由电缆、USB 端口等许多因素引起的 查看以下参考以了解详细信息(搜索错误编号)。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    您提到您移除了 JP1~JP3、但 BoosterPack 可能无法为电路板的处理器侧提供足够的电源? 您可以尝试移除 JP9并独立为电路板提供外部电源。 或者将 BoosterPack 放在电路板的下部(J5~J8)并通过 JP8隔离电源。   

    我没有仔细检查原理图以查看是否有其他问题、但这是我目前的最佳选择。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    您可能会问一个简单的问题:"移除 JP3时是否安装了 JP9?"、而不是浪费我的时间。 它们是互斥的、但显然(现在)需要其中一个、因为+5V0连接到调试器芯片上的引脚96。 任何 TI 文档/指南都未提及此要求。 TI 应将此内容添加到 《BOOSTXL-DRV8320RS EVM 用户指南》的第3.2章硬件设置中。 当您提到 JP9时、您确实帮助了我、但我自己解决了 TI 问题。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    hindsight 始终具有完美的视角、我不会故意让像您这样的开发人员浪费时间阅读无用信息。

    在回复某个主题时、我没有让开发人员的系统摆在我面前、需要涵盖可能导致故障的所有可能情形。

    此外、还有许多 boosterpack 和 launchpad 可供使用、我无法访问所有硬件、尤其是在像这样隔离的情况下。  

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在只想让 TI 更新我在上一次答复中提到的文档、这样其他人就不会有这个问题。 本文档不是通用文档。 它适用于特定的 LaunchPad 和 Booster Pack。

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我感谢大家的反馈、我们将讨论如何改进文档的这一领域。

    此致、

    -Adam