This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO3:有关成本和许可证条款的问题

Guru**** 2693835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/902416/ccs-ccstudio3-question-about-cost-and-license-terms

器件型号:CCSTUDIO3

工具/软件:Code Composer Studio

我希望购买用于 F24x/C24x 器件的"TMDSCCS2000-1 v3.3"、这是我需要用于传统产品的工具。 我发送给 TI 支持的问题是:

  1. 所列价格为512.47美元,但说明中说"每年订购"。 您能否澄清是否存在一些额外的年度费用? 它是否是可选的、例如支持?
  2. 许可证是如何工作的(即它只限于一台或多台计算机、是否可以转移等)?

我收到了1号回复、其中指出"成本应包括无限许可证。 它不需要每年更新一次。"、但他们建议我在这里询问有关#2的问题。 因此、我们希望您能提供任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    1号支持的回复是正确的。  这是一次性许可证费用。  过去、订阅费涵盖了更新。  但是、由于不再为此工具生成更新、我们停止了订阅。

    我需要查看许可证文本以检查使用的语言。  已经有一段时间了。   

    您提到过、这适用于旧工程。  您的公司是否在某个时候购买了许可证?  如果是、我们可以将其视为更换介质。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    要回答您的问题、是的、我们必须在过去获得许可。 该产品是很久以前使用编译器开发的。 现在、它的维护工作正在从另一个位置转移到我的位置(在美国、这两个位置都很重要)、但我们找不到安装程序或任何许可证信息。

    谢谢、
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    这是3.3许可证的相关部分。

    B.  限制。  此许可证适用于单用户主机。  您不能在网络服务器上安装专有程序,也不能同时在多台主机上使用专有程序。  此外,如果此软件包包含多个版本的专有程序,则您只能在一台主机上使用此类程序的一个版本。  您可以在其他单用户主机上安装专有程序,前提是在任何情况下,每次都不能使用多个此类程序的副本。  您可以将专有程序的一个副本用于归档目的,也可以将专有程序复制到另一种介质,并保留原始专有程序用于归档目的。  除本节和下文第1(c)节明确规定外、您不得以其他方式复制或复制专有程序。  在任何情况下,您都不能同时在多台主机上使用两个专有程序的副本或版本。  未经 TI 事先书面许可,您不得分发、发布、出租或租赁专有计划,也不得转让或转让本协议,除非本协议另有规定,否则不得再许可专有计划。

    我用黑体字打了几句。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    听起来不错、感谢您回来。 我也回答了你上面的问题。 我想说一下、因为我们两个都在几乎完全相同的时间发布了。 让我知道是否可以调用它的回放媒体、然后我将其标记为已解决。

    谢谢、
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    我将向您发送朋友请求。  我们可以继续在私人主题中讨论更换介质。

    此致、

    John