This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:错误-716:找不到所需的动态库 jscserdes。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/902022/ccs-error--716-required-dynamic-library-jscserdes-could-not-be-located

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚才下载了 Code Composer Studio 以了解我尝试为 C2000Ware 编译和调试多个不同示例项目的软件、并不断收到此错误:

连接到目标时出错:
(错误-716 @ 0x0)
无法找到所需的动态库 jscserdes。
库不在搜索路径上。
(仿真包9.1.0.00001)

我已经尝试通过以下链接找到此问题的解决 方案:software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html。

遗憾的是、在我将 XDS 的值从100更改为110后、在.ccxml 文件下、我仍然遇到相同的错误。  

具体而言:  

未找到所需的动态库 jscserdes

当目标配置文件(.ccxml)配置为使用 XDS100调试探针、但目标板使用 XDS110调试探针时、会导致此错误。 根本原因是、由于这两个调试探针具有大量的通用配置文件、仿真软件错误地假定加载了正确的探针、但文件缺失。

要更正此错误、只需将目标配置文件从 XDS100更改为 XDS110。 这在 F280049C Launchpad 电路板和错误配置的示例代码中很常见。

连接到目标时出错:
(错误-716 @ 0x0)
无法找到所需的动态库 jscserdes。
库不在搜索路径上。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送详细的帖子。  

    遗憾的是、这是最近发现的最难捉摸的错误之一。 当直接从 C2000Ware 导入工程并且调试探针配置错误导致问题时、我本人和其他两位开发人员都确认了该引用。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/825168/3054686#3054686 

    尽管如此,其他人仍然发现同样的问题,但根本原因并不相同。

    在这些情况下、我们还怀疑安装错误也可能导致问题。 检查上面线程的第一个帖子、了解文件系统中应存在哪些文件的详细信息。

    其他一些开发人员报告了此问题、但这些线程没有结果-他们从未响应。  

    我将继续调查、看看我是否可以做任何其他事情来尝试找出此问题的根本原因。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔