This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF:如何在 CCS 工程中包含 pinmux 输出文件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/901893/ccs-cc3220sf-how-to-include-pinmux-output-files-in-ccs-project

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试将.h 文件(pinmux 的输出)工具包含到 CCS 项目中。

我找不到任何办法来实现这一目标。

我应该如何处理.h 和.c 文件?

请帮助。

谢谢。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    [引用用户="Faramarz Sabouri "]

    我尝试将.h 文件(pinmux 的输出)工具包含到 CCS 项目中。

    我找不到任何办法来实现这一目标。

    [/报价]

    您应该能够下载生成的源文件/头文件并将其直接添加到您的现有 CCS 工程中。 哪一步对您无效?

    另请注意、PinMux 的大部分功能已集成到称为 SysConfig 的新工具中。 如果您使用的是更新版的 CCS (9.2或更高版本)和 SDK (3.30或更高版本)、我建议查看 SysConfig:

    http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc32xxsdk_3_40_02_00/modules/tools/sysconfig_basics/sysconfig_basics.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我正在使用 SysConfig、但不知道在哪里保存生成的文件、以便从主程序进行访问。

    我是否有机会给您打几分钟的电话并描述问题?

    我甚至在 Resource Explorer 中运行其中一个示例时遇到问题。 它会像这样给我提供错误

    谢谢、

    Faramarz

    8587618489

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Faramarz、

    首先、我建议您查看 SimpleLink 的 CCS 研讨会 :http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMzS.7CJljw8nnUJWKPvwQ__FUz-xrs__LATEST

    它使用 SimpleLInk SDK 示例之一引导您了解 CCS 环境。 研讨会中有一节介绍 SysConfig。

    谢谢

    Ki