This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS 编辑器-是否存在自动设置?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/927836/ccs-tms320f28379d-ccs-editor---does-automatic-setup-exist

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在寻找一种方法来自动设置 CCS 编辑器的“显示标签宽度”和“为标签插入空格”功能。  这种能力是否存在?  如果是、我应该在哪里查找信息?

谢谢您、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ed Sanders)]我一直在寻找一种方法来自动设置 CCS 编辑器的“显示的标签宽度”和“为标签插入空格”功能。您是否意味着能够为每个新工作区配置设置?

    过去、我使用 过光相首选项记录器-请参阅 CCS:将光相首选项记录器安装到 CCS 8.1.0.00011中。 我不记得我在其中使用过的最新 CCS 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以将首选项保存到文件、然后加载它们。

    File (文件)-> Export (导出)

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    非常好。  CCS 是否可以在启动时自动加载该文件?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    加载一次后、它现在应该是您工作区的一部分。  如果您创建新的工作区、则只需再次加载即可。

    我不知道在启动时自动执行此操作的方法、因此您可以更轻松地使工作区保持同步。  我在网上找到的唯一解决方案是有人创建了自己的 Eclipse 插件、该插件在启动时自动加载首选项文件。

    此致、

    John