This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:连接到目标时出错

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/927147/ccs-tm4c1294ncpdt-error-to-connecting-to-the-target

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在尝试连接和调试 Tiva 时遇到了一个问题、对于 Stellaris 内电路调试接口、显示的唯一消息是"Cortex_M4_:连接到目标时出错"。  

我希望有人能帮我、请。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有关于这个问题的更多细节,就很难提供援助。 有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_support.html#how-to-ask-for-support

    另请查看此故障排除站点:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道这是一个困难的原因、因为没有太多细节、但这正是我在尝试调试时所拥有的。

    如果有用的话,我附了一些讯息错误的图片,这是我唯一要解释的,希望你能帮助我:/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少、请告诉我您使用的确切 CCS 版本以及运行 CCS 的主机操作系统。

    此外、屏幕截图的链接也会断开。 请重新发布它们。 如果仍有问题、请参阅 此常见问题解答。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是运行在 CCS v9.1.0中的 Windows 10 Home Single 64位 v1909

    图像下方。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 Tiva LaunchPad?

    https://www.ti.com/tool/SW-EK-TM4C1294XL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是连接 Tiva 的 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查跳线设置。 确保已为 ICDI 配置它们。 以下配置适用于我:

    如果跳线看起来正常、请检查设备管理器并确保 Stellaris ICDI 显示如下:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳线看起来正常。

    驱动程序。 虚拟串行端口使用 COM8 (如下所示)、而36我认为这一点并不重要。

    但未安装 Stellaris Dives 固件升级。 这可能导致出现错误?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Teppayol Jasso"虚拟串行端口使用 COM8 (如下所示)、而我认为这一点根本不重要。

    是的、COM 编号可能会有所不同、因此这不是问题。

    [引用用户="David Teppayol Jasso"、但未安装 Stellaris Dives 固件升级。 这可能导致出现错误?

    不、我也不认为这是一个问题。 我想看到的关键是"Stellaris 内电路调试接口"下的条目。 这些看起来很好。

    您有机会试用最新的 CCS 10.1、看看它是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经介绍了 CCS 10.1的最后版本、但问题仍然存在、还有其他有用的解决方法吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从工具的角度来看、一切都很好。 我担心这个问题可能与硬件本身有关。 您是否有另一个可以尝试的 LaunchPad? 您能否在另一台 PC 上试用当前的 LaunchPad?