This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ35100:BQ35100 -读取电池剩余电量时出现问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/927676/compiler-bq35100-bq35100---issue-in-reading-battery-remaining-capacity

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试使用6500mAh 的设计容量来监测电池的运行状况。 BQ35100用于监控电压、电流和电池剩余电量。 我能够正确获取电压、但不幸的   是、无论其故障如何、电池剩余电量始终读数为100%。 电流读数始终显示为0mA。 配置 BQ35100电池电量监测计时、我是否遗漏了任何东西? 我正在尝试了解使用 BQ35100读取电池剩余电量和电流读数时的问题。

谢谢、

Suyodhana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suyodhana、

    您是否使用具有 EV2400和 bqStudio 的 EVM 来提取数据? 如果您使用的是嵌入式 MCU、您能否概述从监测计中提取数据所采取的步骤? 您在什么模式下运行(ACC、SOH、EOS)?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    我使用嵌入式 MCU 与 BQ35100进行通信。 选择 ACC 模式、电池为 锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)

    以下是与电池电量监测计通信时遵循的步骤:

    1. GE 为高电平  

    2.发送 gauch_start ()

    3. 2秒后发送 gauch_Stop()。

    4、通过发送 累加能力寄存器地址0x02读取最终累加值;

     插入新电池后是否需要执行任何校准? 为了获得 (Li-SOCl2)电池的当前电池百分比、最好的工作模式选择是什么。  

    谢谢、

    Suyodhana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suyodhana、

    BQ35100不会在 ACC 模式下跟踪电池运行状况信息、而只是收集通过的充电信息。 您需要将监测计设置为 EOS 模式、以获得一些 SOH 数据和 EOS 警告。

    您是否从累加容量寄存器读取4个字节? 如果在电流流动时记录数据,则应该使用 CURRENT()看到一些值,是否有已完成测试的日志?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢您的投入。 现在、我看到从电池电量监测计 bq35100读取的数据有一些进展。 以下是在 EOS 模式下配置 BQ35100的日志。

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    电池电压3527、容量100、电流65490、温度29
    电池电压3527、容量100、电流65489、温度29
    电池电压3527、容量100、电流65490、温度29
    电池电压3527、容量100、电流65489、温度29
    电池电压3527、容量100、电流65490、温度29
    电池电压3527、容量100、电流65490、温度29
    电池电压3527、容量100、电流65489、温度29
    电池电压3527、容量100、电流65490、温度29
    电池电压3527、容量100、电流65490、温度29
    电池电压3527、容量100、电流65490、温度29
    电池电压3528、容量100、电流65490、温度29
    电池电压3528、容量100、电流65490、温度29

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    每10秒读取一次电池参数。 电池容量仍显示为100%。 我怎么能够看到来自当前寄存器地址的一些数据。 温度29摄氏度是室温、也是匹配的。  读取此参数时是否缺少任何内容?

    即使在 MCU 重新启动后也需要使用新的电池命令吗? 是否会导致电池容量始终保持在100%。  何时需要执行电池电量监测校准。 请告诉我您对此的意见。

    谢谢、

    Suyodhana   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suyodhana、

    我很高兴您能让它立即工作。

    为了使监测计报告准确的 EOS、必须使用与电池非常匹配的化学 ID 对其进行编程、EOS 模式更适合在电池寿命较短时发出警告。

    只能在插入新电池后执行新电池命令。 在开始测量之前、您应先校准、如果 DF 仍然有效、则监测计应在其使用寿命内保持良好状态。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    晚上好。

    我 观察到、即使在电池连续运行8小时后、电池百分比值也不会更新。  除了100%值之外、我无法读取任何其他值。   问题仍然存在。   配置部分中是否缺少任何内容。   

    我已经浏览了数据表、以便使用 Chem_ID 对器件进行编程。 但我无法找到有关如何使用 MCU 接口对 chem_id 进行编程以及如何执行校准的任何信息。  是否可以使用 MCU 接口校准 Chem_id 并对其进行编程。 如果可能的话、我可以为 它获取任何程序。  器件的当前 Chem_id 读取为0x0606。  使用的电池是锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)。

     

    谢谢、

    Suyodhana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suyodhana、

    为了报告准确的 SOH 数据、在 EOS 模式下 CHEM ID 必须非常匹配、EOS 的主要目的是使用长运行和短运行平均值来确定电池是否很快就会耗尽。

    您应该使用您所使用的准确电池对电量监测计进行编程、以便在 EOS 模式下获得准确的 SOH 数据、因为在大多数 LTC 电池使用寿命期间、电压都非常稳定。

    您可以浏览此主题以了解更多信息: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/840232

    校准信息在 TRM 的第3.2节中、所有程序都可以由 MCU 执行。  

    以下是 TRM: https://www.ti.com/lit/ug/sluubh1c/sluubh1c.pdf?ts=1596466375056&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ35100

    此致、

    Wyatt Keller