This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA4VMXEVM:目标和#39;全部和#39;由于错误而未重做

Guru**** 2343770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/927722/ccs-tda4vmxevm-target-all-not-remade-because-of-errors

器件型号:TDA4VMXEVM

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

在我尝试构建项目时、您能告诉我以下错误会出现什么问题吗?

谢谢、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    您在哪里构建 this...command 产品线或在 CCS 中构建? 您的 xdcpath 与 xs 行中的一些其他项目看起来不正确。 您能否提供此项目的详细信息? 您能否构建开箱即用的 SYS/BIOS 示例?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我将在 CCS 中构建它。  

    在该项目中、我使用的是 PSDK RTOS、我正在尝试构建和运行 DSS 示例、以在我的屏幕(外部)中显示某些内容。 我没有使用 PDK 来编译它、而只是将 DSS 显示示例文件复制到我的工程中并尝试编译工程。

    我正在使用 EVM_J721E 目标、输出文件应为.xer5f、因为我需要它用于 R5内核。

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    您可以尝试从终端构建示例吗?

    在 PSDKRA 中、我们不支持基于 CCS 的工程编译(至少未经测试)。 基于 makefile 的是经过验证的内容。

    此致。
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我可以从终端构建示例、但当我来到 CCS 加载程序时、该过程需要很长时间(15分钟而不是1分钟)

    以下是从终端构建示例后我要执行的步骤:

    1) 1)打开 CCS 并创建目标配置(EVM_J721E.CCXML)

    2)在脚本控制台中执行此命令: loadJSFile ("/home/brahim/PSDKRA/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/pdk/packages/ti/drv/sciclient/tools/ccsLoadDmsc/j721e/launch.js)

    3)转到"运行">"加载">"程序加载">选择 DS_DISPLAY_TESAPP_MCU2_1_DEBUG.xer5f > 确定

     

    第2步几乎需要15分钟、这太多了、之后是 CCS 错误、没有响应。

    这就是我想创建一个新项目并使用相同的 DSS 示例代码来生成该项目并进行调试的原因。

    希望您了解我的问题。

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    您的 launch.js 和 PSDKRA 的其余部分是否通过网络驱动器安装? 这可能会减慢加载过程。

    我使用 xds110 (板载调试器)、执行该步骤需要30秒的时间。 您使用的是什么调试器?

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    不可以、launch.js 和 PSDKRA 在 Ubuntu 中本地安装。

    我也在使用板载调试器 XDS110。

    我在虚拟机中使用 Ubuntu 18.04。 遗憾的是、这无法在 CCS Windows 中完成、我无法从 TI 获取 Ubuntu 为本机操作系统的笔记本电脑(如果 VM 是问题源)

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    我认为问题是您没有为 VM 保留足够的 RAM 和内核。 您可以转到虚拟方框设置以更改这些设置。

    建议至少专用4GB RAM 并至少保留2个内核。 使用 launch.js 加载 GEL 文件和 sysfw 需要2-3分钟。

    此致、

    Karan