This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/TMS320F28379D:缺少 PeripheralHeaderIncludes.h 文件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926667/compiler-tms320f28379d-peripheralheaderincludes-h-file-is-missing

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE、 C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

我在 以下位置查找 TMS320F28379D 的 PeripheralHeaderIncludes.h 文件 C:\ti\controlSUITE\development_kits\~SupportFiles、但找不到。 您能告诉我在哪里可以找到该文件吗?  

谢谢

AVI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVI、

    建议使用 C2000ware SDK。 controlSUITE 已过时、未更新。

    如果您安装了 C2000ware SDK,则可以使用它:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/device_support/f2837xd/headers/include

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/device_support/f2837xd/common/include/F28x_Project.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Santosh、是的、解决了这个问题。 很抱歉我的答复很晚。 再次感谢 Santosh

    祝你度过美好的一天

    谢谢

    AVI