This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:换算计算

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924835/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-scale-calculate

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:Code Composer Studio

您好 :

      我   正在使用   tidl_j7_01_02_00_09    我        在 tidl    中添加了一个定制层,   

      在    定制层  中,outdata  是 float     ,我 必须    将 其转换  为 INT8

    如何    从       最小 值和 最大值计算刻度 ?       转换公式是什么?

   谢谢!

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 ti_dl\utils\tidlModelImport\tidl_import_common.cpp 中的"TIDL_QuantizeSignedMax"作为计算比例的参考