This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2549980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924607/ccs-launchxl-cc2640r2-code-composer-studio-forum

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我有两个 CC2640R2F LaunchPad、 我想在两者之间建立无线连接。 读取 RSSI 的值并发送到 Matlab。 我已经看到  了简单中央示例的自述文件、并按照步骤操作。  我将这两块板连接到了笔记本电脑。 一 个编程简单中央、另一个编程简单外设。 我想知道我是否想要广泛的 RSSI、我是否需要分别将牵引板连接到两台笔记本电脑、以及如何将 RSSI 的值上传到 MATLAB。  我还有其他参考吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dazhi、

    我正在寻找合适的专家来帮助您。 这可能需要一些时间才能联系到合适的人员、具体取决于可用性。 请在7月27日之前更新。 感谢您的耐心。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dazhi、

    此请求非常具体。 我认为我们没有任何适用的参考资料。

    以下是我的建议:

    1) 1)修改代码、以便通过 UART 打印 RSSI。 也许、您可以了解如何连续执行该行(而不是像示例一样始终执行相同的行)

    2)让 Putty 或类似的程序记录(记录)数据

    3)使用 python 脚本(如何执行此操作超出了此论坛的范围)或您所说的 Matlab 分析您的日志。 使用 Python、我发现 Pandas 和 csv 文件在过去非常有用。

    但愿这对您有所帮助。

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢您的建议

    如果我修改简单中央控制的代码以打印 RSSI、是否有任何 TI 软件可以将 RSSI 输出到数据文件、如.SCV。

    Dazhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dazhi、

    不、我认为 TI 没有任何特定的软件。

    我建议只使用 Putty (如果在 Windows 上)或"screen"终端命令(如果在 Mac 上)、并记录文本输出。 在 putty 上、在会话->日志记录中执行此操作、然后选择"所有会话输出"并选择文件名及其位置。 这将把通过 UART 接收的所有文本数据写入一个文件中。  

    如果要创建逗号分隔值(csv)文件、只需修改固件即可格式化打印内容、以便将值以 csv 样式的形式写入。 例如:

    时间戳、接收到的 RSSI (  <<<仅在固件上打印一次)

    5、65、

    6、68、

    7、67、

    (笑声) 等等。 然后、您只需将此文件记录为 csv、然后在 Excel 或 Matlab 或 Python 中打开。

    但愿这对您有所帮助。

    -Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,ó n

    非常感谢!、这对我非常有帮助。

    Dazhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,ó n

    很抱歉、还有一个问题。 是否有任何参考来修改代码以 通过 UART 打印 RSSI。

    Dazhi