This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:将 CCS v3.3工程迁移到 CCS v6.0

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926538/ccs-tms320f28335-migrate-ccs-v3-3-project-to-ccs-v6-0

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 TMS320F28335用于我的项目。 CCS v3.3上的功能正常。 当我将 CCS v3.3工程迁移到 CCS v6.0时、.out 文件小于 CCS v3.3上的文件。 CCS6.0上的功能 无法正常工作。 请参阅两个.out 文件的附件。

请告诉我原因是什么以及如何解决? 或者、您能否指导我如何将 CCS v3.3工程迁移到 CCS v6.0?

谢谢。

Kevin Xion

e2e.ti.com/.../outfiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 user="Kevin Xion"]或者、您能否指导我如何将 CCS v3.3工程迁移到 CCS v6.0?

    在调查外部文件之前、我建议阅读以下两个链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_legacy-project-import.html

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/910528/3365747#3365747

    他们应提供对流程的深入了解、并可能帮助您确定不一致之处。

    但斯克

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我使用您指出的标准步骤将项目从 CCSv3.3迁移到 CCSv6.0、但问题仍然存在。 当我迁移项目时、有一个名为 rts2800_ml.lib 的文件、当我完成编译时、会出现错误、显示为附件。 当我删除 rts2800_ml.lib 时、会出现作为附件的警告。

    您能帮您处理错误和警告吗? 这对我来说非常重要、我花了超过一周的时间、我无法继续前进。 请帮我,非常感谢!!!

    谢谢。

    Kevin Xion

    e2e.ti.com/.../warnings.doc

    e2e.ti.com/.../errors.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会担心有关构建属性的警告。 有关原因、请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/c2000_c28x-compiler-error-and-warning-messages.html#warning-build-attribute-vendor-section-ti-missing-in-library-or-object-compatibility-cannot-be-determined

    但是、以下警告可能会引起一些担忧:

    无法解析编译变量'XDAIS_CG_ROOT'。            激光                     属性           问题

    无效的项目路径:未找到包含路径(\packages/ti\xDAIS)。       激光                     条路径            进入问题

    但是、如果 XDAIS 未被使用、那么它可能会被忽略。

    error.doc 中的错误更相关。 请参阅以下 Lori 的文章:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/886900

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    答案是:

    ===================================================

    这意味着正在为旧器件 C27x 编译文件。  缺少-v28编译器开关。

    您需要浏览所有编译器选项、并确保它们指定了正确的 CPU、并且包含了正确的库(IQ_Math)。  

    ===================================================

    但它没有告诉我在哪里指定编译器选项。 请帮我找到正确的编译器选项吗? 我真的需要你的帮助。

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kevin Xiong"]但它没有告诉我在哪里指定编译器选项。 请帮我找到正确的编译器选项吗? 我真的需要您的帮助。

    谢谢

    Ki