This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:bq78PL114读取和写入问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQ78PL114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926807/compiler-bq78pl114-read-and-write-problem

主题中讨论的其他器件:bq78PL114、 BQWIZARD

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

应用

我想读写、但 bqwizard 不起作用

我使用此适配器的 USB 接口适配器工作正常

我们已经看到它适用于 be2works

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您看到的错误的更多信息? 屏幕截图以及您的过程和连接细分将帮助我们更轻松地调试您的问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供了 bq 向导以及 TI USB 到 GPIO 的连接、但 bqwizard 中存在问题
    我收到类似这样的错误消息。
    USB 转 GPIO 正在运行、已使用 be2works 应用程序对其进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是基于以下主题的新主题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/925700/3425910#3425910

    您能否提供测试程序? 电路板是否已通电? 您能否使用示波器检查通信线路以确保其正常运行? 您是否能够测试其他电路板或芯片?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我将发送测试中的物理连接照片。

    是的、bq20ZXX 没有不同的芯片读取问题
    我更改了软件、购买了 be2works、读取了它、但无法使用 be2works 软件写入 bq78PL114芯片。

    您能否检查我的物理连接

     

     ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sorun çözüldü güncelleme gerekiyormuş