This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:CCS 6.2.0.00050 -安装问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/927366/ccs-tm4c1294kcpdt-ccs-6-2-0-00050---installation-issue

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

在 管理模式下运行安装 exe,后台正在发生一些事情,但安装 程序似乎没有启动。 请参阅随附的安装日志。

感谢您的支持。

此致

Abhijit

e2e.ti.com/.../7115.ccs_5F00_setup_5F00_6.2.0.00050_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    感谢您的记录。 在我对其进行分析之前、我想问您为什么要安装这个旧版本。 它不再受支持、如果可能、我们强烈建议您更新至较新版本。 在更高版本的 CCS 中、安装程序在稳健性方面进行了许多改进。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。

    它适用于我们的旧产品、并会继续与 CC6配合使用一段时间。

    我的 PC 上出现了此问题、对于其他团队成员来说、安装似乎很顺利。

    因此、请您提供支持。

    谢谢、此致

    Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决

    在任务管理器中运行 exe 后、首先会显示 Tclsh Application、将近半小时后会显示"Code Composer Studio 6 setup"。 然后我"带到前面"、之后我可以看到设置窗口、然后安装顺利。