This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/LAUNCHCC3220MODASF:无法在 LAUNCHCC3220MODASF 中进行编程

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926031/compiler-launchcc3220modasf-unable-to-program-in-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 LAUNCHCC3220MODASF 并  使用 GPIO 中断测试睡眠模式。 一切都可以 完美地进行少量测试。

 之后、我    无法使用 Uniflash 或通过 JTAG 连接电路板。

请查看以下图片。

 跳线设置  

 我测试了调试器,它正在工作。 我还尝试更改 SOP 配置并尝试加载程序。  但它不起作用。

是否有任何其他方法 可以检查  CC3220芯片 是否正常工作 ?  

谢谢、此致、

Nikunj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikunj、

    您需要确保未将器件闪存到生产模式、这会锁定 JTAG (第一条消息)。 第二个问题似乎是我们无法重置器件。 您能否确认 SOP 放置方式与图片相同、并且您连接了复位和 UART 跳线?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、

    我检查 了 SOP 放置 、 并确定跳线 已连接。

    谢谢  

    Nikunj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikunj、

    您是否对 LaunchPad 进行了任何电路板修改? 您是否已将任何器件连接到 BoosterPack 接头?

    您能否在设备管理器中共享此设备的屏幕截图?


    您能否确认您以前是否能够使用此板进行刷写和调试? 如果您使用另一个测试、它是否起作用?

    它看起来器件不再响应、可能会损坏。  

    BR、

    Vince